This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940的级联

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, CSD19535KTT, BQ76930, TIDA-01093, TIDA-010030, CSD19536KTT, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812554/bq76940-cascading-of-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: CSD19535KTTBQ76930TIDA-01093TIDA-010030CSD19536KTTTIDA-00449

大家好、我是 Anand、是 EV 2W 应用领域的 BMS。

请告诉我、使用16节串联电池的 BQ76940 I m 是否可以级联、因为这是15节电池器件。

对于16节并联电池和16节串联90AH 电池、电池平衡组件(MOSFET +电阻器)的额定值应为多少、以及建议使用 Li-Fe PO4电池的电池平衡电流。

对于30安培充电和130安培放电最大值、充电和放电 MOSFET 的额定值应为多少、如果有、请建议使用 TI MOSFTE (请参阅 CSD19535KTT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    器件到器件通信不支持直接堆叠、两个器件都必须在需要时使用 I2C 电平转换器与主机通信、并根据需要组合其他信号。  TIDA-01093中显示了一个使用2个 BQ76930来支持多达20节电池的示例。  

    电池平衡取决于系统设计、应考虑电池的不匹配、电池上的任何负载差异、电池的热条件以及电池充电和平衡算法的频率。 例如、如果部分电池的温度高于使用中的其他电池、并且具有更高的自放电率、但系统充电频率较低、则仅在充电期间进行平衡时可能需要更高的平衡电流。

    通常选择大约为电池电压的2倍的 MOSFET。  CSD19535KTT 的额定电流似乎可以处理您注意到的电流、但出于热设计考虑、您可能需要2个或更多并联以将工作温度保持在安全范围内。 TIDA-00449和 TIDA-010030显示了并联使用的类似 CSD19536KTT 的示例。  有关 TI MOSFET 的信息、请访问 http://www.ti.com/mosfet。  其他行业参考可能对热设计有所帮助。