This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833和 DRV8836

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV8836, DRV8836EVM, DRV8839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811362/drv8833-and-drv8836

主题中讨论的其他器件:DRV8833DRV8836DRV8836EVMDRV8839

您好!

我使用 DRV8833通过 PWM 进行 LED 开关。 我的测试输入是 PWM、它以20%的占空比和250Hz 至1kHz 的频率运行。 我使用该脉冲作为 DRV8833的输入1。 然后 OUTPUT-1显示与输入相同的脉冲。

由于尺寸问题、我将 DRV8833更改为 DRV8836。 然后、DRV8836的输出是不同的、这意味着下降时间太慢。 之间有何差异?

我在数据表中看不到它们之间的任何差异。 我使用了 DRV8836EVM 和 DRV8833olu。

我在这里附加波形。 顶部是 DRV8833输出1、底部是 DRV8836输出1。 两者使用相同的输入文件、这与 DRV8833 output1类似。

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5354909:

    DRV8833和 DRV8836在运行时不应有任何差异、前提是:

    1) 1) DRV8836的 MODE 引脚设置为0
    2) 2) H 桥的 xOUT1和 xOUT2输出使用相同的 xIN1和 xIN2输入序列进行控制

    尽管图像中的情况似乎是这样、但请确认上述假设。

    输出似乎在不同的时间进入高阻态。

    当 XOUT 时、您是否会提供放大后的两个输出(xOUT1和 xOUT2)的示波器捕获? 正在禁用图像中的?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    这两个假设都已应用。 我将 分别在示波器中显示 AIN2/AIN1/OUT2/OUT1。

    如果它进入高阻态、那么两个是否应显示相同的时序? 对吧? 如果它进入高阻态、那么我可以了。 但是、我想双击两个函数是否相同。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我使用的是 DRV8836 EVM。 它在输出端是否有任何电容器? 我在原理图和 EVM 板中找不到任何东西。

    我还有 DRV8839 EVM、该脉冲清零为 DRV8833。 请告诉我、如果 DRV8836EVM 有问题、那么我必须切换到 DRV8839? (我必须先更改 PCB。)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koho、

    感谢您提供图片。

    DRV8836的输出端没有电容器。

    我正在尝试确定差异、但直到明天才会在实验中。

    从图像中可以看到、DRV8836与 DRV8833相比、从启用的输出到高阻态的转换速度更快。 这是我请求放大图像的主要原因。 Zoming in further (1us/div)应进一步确认这一点。  

    在进行示波器拍摄时、您对输出有何负载?

    明天、我计划首先将输出连接到 VM/2 (可能是100k/100k 分压器)电压、以显示输出何时被禁用。

    然后、我将在输出上添加一个大的下拉电阻(1M)到 GND)、以确定是否存在一些额外的泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    在进行示波器拍摄时、我没有加载任何内容、因此这是一个开路的输出电路。 我知道输出有一个内部下拉电阻器。 但是、我还使用 LED 对其进行了测试、显示了相同的波形。

    谢谢! 我期待看到您的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koho、

    虽然我获取的数据与上面所述的数据不同、但我有更多信息。  务必查看输出两端的差分电压、以确定是否有足够的电压和电流来驱动负载。 在下面、我测量了每个输出并使用数学函数来确定输出两端的电压。

    我使用 AOUT1和 AOUT2之间的1MOhm 电阻器以4V 的电压运行 DRV8833和 DRV8836。

    示波器捕获显示 AIN1变为低电平。 显示 AOUT1、AOUT2和 AOUT1 - AOUT2、指示器件何时进入高阻态以及每个器件的时间常数。

    供参考--没有用于输出的内部下拉电阻。 存在一些泄漏路径(DRV8833的最大泄漏电流为+/-1uA、DRV8836的最大泄漏电流为+/-200nA)。

    前两幅图像是缩小和放大的 DRV8833。

    在下面的第一幅图像中,您可以看到输出快速进入高阻态,达到1V 差分电压(~10us),0V (>90us)。

    接下来的三幅图像是缩小和放大的 DRV8836

    在下面的第一个图像中、您可以看到输出快速进入高阻态、并达到1V 差分电压(以~80us 为单位)、0V (以~200us 为单位)。 如果引脚之间的负载电流更大、电压会更快地崩溃。 我认为没有足够的电荷来在禁用时继续驱动 LED。

    根据规格、DRV8839的工作方式可能与 DRV8836类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢详细的解释。 高阻态时序似乎取决于 漏电特性和 RDS。

    根据您的意见、我可以为我们的应用确定最佳 IC。

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koho、

    不用客气。 是的、我相信您可以为您的应用选择最佳的 IC。

    祝您的项目顺利。