Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV8836, DRV8836EVM, DRV8839
您好!
我使用 DRV8833通过 PWM 进行 LED 开关。 我的测试输入是 PWM、它以20%的占空比和250Hz 至1kHz 的频率运行。 我使用该脉冲作为 DRV8833的输入1。 然后 OUTPUT-1显示与输入相同的脉冲。
由于尺寸问题、我将 DRV8833更改为 DRV8836。 然后、DRV8836的输出是不同的、这意味着下降时间太慢。 之间有何差异?
我在数据表中看不到它们之间的任何差异。 我使用了 DRV8836EVM 和 DRV8833olu。
我在这里附加波形。 顶部是 DRV8833输出1、底部是 DRV8836输出1。 两者使用相同的输入文件、这与 DRV8833 output1类似。
感谢您的反馈。