Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002, TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC39002、 UCC29002、 TPS2412尊敬的 TI 专家:
如标题所述、我是否知道哪种负载共享 IC 支持54V 输出电压?
目前,TPS2412、UCC29002或 UCC39002仅在12V 输出电压下工作,谢谢。