This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么类型的负载共享 IC 支持 POE 应用54V 输出电压?

Guru**** 2763275 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807391/what-kind-of-load-share-ic-support-54-vout-for-poe-application

主题中讨论的其他器件:UCC39002UCC29002TPS2412

尊敬的 TI 专家:

如标题所述、我是否知道哪种负载共享 IC 支持54V 输出电压?

目前,TPS2412、UCC29002或 UCC39002仅在12V 输出电压下工作,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han LEE、
    负载共享控制器 UCC2900x、UCC39002支持54V 输出电源模块。
    那么、您是否得到了这个问题?
    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    谢谢、理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    是否有任何参考原理图可以与我们分享?

    CS+和 CS-连接到高侧、ADJ 引脚也连接到54Vo

    问: 如何连接它们(CS+、CS-和 ADJ,PIN 最大电压仅为15V)?

     请注意:SMPS 表明 Vo 为54V

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han LEE、

    CS+和 CS-电压范围是输入共模范围、包括接地和正电源 VDD、还有一个用于 CS+和 CS-引脚的电阻分压器。
    VOUT 不直接连接到 ADJ。ADJ 引脚处的电压为 VADJ = VOUT - RADJ * IADJ。
    我随附了 UCC39002的用户指南、其中介绍了要进行电流共享的模块的组件选择和设计。 我认为它可以在 use.e2e.ti.com/.../sluu166a.pdf 上为您提供很多帮助

    此致、
    Teng