This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:EN 和 VIN 之间的电阻器

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812402/tps62740-resistor-between-en-and-vin

器件型号:TPS62740

您好!

客户设计现在通过一个10kohm 电阻器将 EN 引脚连接到 VIN、以便在存在有效 VIN 时启用器件、 在这里实现10kohm 是否更好?  如何判断这里有什么更好的价值?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    将 EN 连接到 VIN 时、10千欧是一个很好的值。  

    要在 VIN 有效时启用 TPS62740、您还可以使用电阻桥、该电桥将在 EN 上提供比 VIN 更低的电压。 您只需确保当您认为器件可接受输入电压(5.5V>VIN>2.2V)时、EN 上的电压至少为1.1V。

    如果您有任何其他问题、请提问!

    此致、

    Dorian