请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62740 您好!
客户设计现在通过一个10kohm 电阻器将 EN 引脚连接到 VIN、以便在存在有效 VIN 时启用器件、 在这里实现10kohm 是否更好? 如何判断这里有什么更好的价值?
谢谢!
安东尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.