请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61050 使用此控制器控制彩色 LED 是否会出现任何问题? 我注意到、在说明和数据表中、该器件是指定与白色 LED 配合使用的、但我想使用红色和橙色。
我正在寻找 I2C 控制的高电流 LED 控制器(>350mA)
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用此控制器控制彩色 LED 是否会出现任何问题? 我注意到、在说明和数据表中、该器件是指定与白色 LED 配合使用的、但我想使用红色和橙色。
我正在寻找 I2C 控制的高电流 LED 控制器(>350mA)
谢谢你