This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61050:与彩色 LED 配合使用的 TPS61050

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808910/tps61050-tps61050-for-use-with-colored-leds

器件型号:TPS61050

使用此控制器控制彩色 LED 是否会出现任何问题? 我注意到、在说明和数据表中、该器件是指定与白色 LED 配合使用的、但我想使用红色和橙色。

我正在寻找 I2C 控制的高电流 LED 控制器(>350mA)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

        当然、什么是 LED 都无关紧要。 我可以支持。 对于高电流 LED 驱动器、您可以参阅 LP886X。 器件。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

      我的答复是否解决了您的问题? 如果这对您有所帮助、请单击"已解决"。 谢谢。

    此致

    肖恩