This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65950:与3V 主电池一起使用时、RTC 失去时间与放大器;日期

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811748/tps65950-rtc-losing-time-date-when-used-with-a-3v-primary-cell

器件型号:TPS65950

我们在 产品中使用 Overo Gumstix SOM。 SOM 使用 OMAP 处理器和 TPS65950进行电源管理。  RTC 由可充电纽扣电池供电、但即使是最大的电池也不足以使 RTC 保持活动、如果产品存放在橱柜中多年。

我们用 CR2477 3.0V 1000mAh 主电池和 BAS16J 二极管替换了可充电电池、以防止 TPS65950的充电电路尝试为主电池充电。  还有一个150R 串联电阻器。

有时、当系统断电时、RTC 无法保持时间和日期。 这是间歇性的、但可以通过将串联电阻增加到33K 来引起硬故障。

RTC 通常从主电池消耗大约6uA 的电流、但如果不保持时间和日期、则 会降至2uA、甚至是 AuA 的几分之一。

是否有与原电池一起使用的推荐电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了该主题并将其分配给了一名产品专家。 他今天离开了,明天还会回来。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您是否更新了软件以不为备用电池充电? 这可能比添加二极管更好、因为二极管会产生一些额外的功率损耗。  

    我们过去看到的一个问题是、如果主电源在断电序列完成之前降至 VBACKUP 以下、则可以从 VBACKUP 中快速取电。 如果串联电阻较大(或正向电压)、则可能会下降到过低的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们没有将软件更改为不为电池充电。 我们无法找到如何实现它。 Gumstix 使用 Qt UI 框架运行 Linux。 如果您知道我们如何进行此修改、请告知我们。

    我们知道断电时的电压下降。 我们直接在 Gumstix VBACKUP 引脚上尝试了100nF 电容器。 这不能帮助 RTC 在关闭装置时仍然没有前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    遗憾的是、我也不了解用于实施该软件的软件。

    您可能需要尝试增大电容以查看它是否会减少 RTC 的损耗。