我们在 产品中使用 Overo Gumstix SOM。 SOM 使用 OMAP 处理器和 TPS65950进行电源管理。 RTC 由可充电纽扣电池供电、但即使是最大的电池也不足以使 RTC 保持活动、如果产品存放在橱柜中多年。
我们用 CR2477 3.0V 1000mAh 主电池和 BAS16J 二极管替换了可充电电池、以防止 TPS65950的充电电路尝试为主电池充电。 还有一个150R 串联电阻器。
有时、当系统断电时、RTC 无法保持时间和日期。 这是间歇性的、但可以通过将串联电阻增加到33K 来引起硬故障。
RTC 通常从主电池消耗大约6uA 的电流、但如果不保持时间和日期、则 会降至2uA、甚至是 AuA 的几分之一。
是否有与原电池一起使用的推荐电路?