This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:关于 PGOOD 异常问题...

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808646/tps25944l-about-abnormal-pgood-issue

器件型号:TPS25944L

尊敬的 Sirs:

我的客户在其5V 输入电源轨上使用 TPS25944L、输出为5V、似乎 TPS25944L 工作正常。

但是、他们发现 PGOOD 引脚始终保持低电平、但5V 输出仍然存在。

随附的是原理图。您能帮我查看原理图并给我一些想法吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter Tseng:

    感谢您的支持!

    您能否使用时间刻度20ms/div 共享 Vin、Vout、PGTH、PGOOD 的测试波形

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter Tseng:

    您是否能够捕获测试波形?


    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    我将在获得客户数据后向您更新。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    波形、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter Tseng:

    感谢您提供测试波形。 在多个设备上观察到类似的行为吗? 如果是-您能否联系 TI 本地支持部门、就后续步骤采取行动。


    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter Tseng:

    您能否确认其他电路板上的器件行为? 如果需要、我们可能需要执行 FA 来了解问题。 您是否有当地 TI 销售代表的联系?


    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rkesh:

    我将与客户合作、以获取有关该问题的更多信息、并联系当地的 TI 人员、了解客户要求是否需要 FA。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter Tseng:

    我要关闭此主题。 请联系当地的 TI 员工以采取行动。 如果我可以在论坛上解决任何问题、请随时重新打开该主题。

    此致、

    Rakesh