我们有一个具有 BQ24123的电路板的新修订版、该修订版在以前的修订版中已经很好地工作了。 在最新版本中、到 VSS 的 GND 迹线被意外地断开、因此我们在触点处添加了一个焊接桥、使其正常工作。 我们看到充电器在10到30分钟内工作正常、然后就像在故障情况下一样关闭。 如果电池电压降至 Vrch 阈值以下、则不会再次开始充电。 为了清除故障、必须移除12V 输入、然后恢复。 我怀疑焊接桥是问题的根源、但我们至少有6个电路板在同一修订版中使用焊接桥时出现充电问题。 本批中大约三分之一的电路板具有同样的充电问题-在30分钟或更短时间后关闭。
我们以1.5A 电流为2节电池(8.4V)充电、具有4小时充电计时器、并且不进行电池温度感测。 IC 似乎没有过热(<110°F)。 导致这种情况的其他原因。