This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:20分钟后停止充电

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811002/bq24123-stops-charging-after-20-minutes

器件型号:BQ24123

我们有一个具有 BQ24123的电路板的新修订版、该修订版在以前的修订版中已经很好地工作了。  在最新版本中、到 VSS 的 GND 迹线被意外地断开、因此我们在触点处添加了一个焊接桥、使其正常工作。  我们看到充电器在10到30分钟内工作正常、然后就像在故障情况下一样关闭。  如果电池电压降至 Vrch 阈值以下、则不会再次开始充电。  为了清除故障、必须移除12V 输入、然后恢复。  我怀疑焊接桥是问题的根源、但我们至少有6个电路板在同一修订版中使用焊接桥时出现充电问题。 本批中大约三分之一的电路板具有同样的充电问题-在30分钟或更短时间后关闭。

我们以1.5A 电流为2节电池(8.4V)充电、具有4小时充电计时器、并且不进行电池温度感测。  IC 似乎没有过热(<110°F)。 导致这种情况的其他原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我无法读取您的原理图。  您可以使用更高的分辨率重新加载吗?

    TTC 引脚电压是多少?  预充电计时器是否即将过期?  如果您将 TTC 短接至接地和/或切换/CE、电路板是否会再次开始工作?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTC 电压为零。  JP1上的引脚2-3已跳线。  我不认为它超时、因为 STAT2永远也不会开启。  /CE 接地、因此我无法切换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您的焊接桥是否确保电源板与 PGND 引脚具有相同的 GND 电位?  如果您的电路板布局允许使用两条路径进行接地回路、我可能会看到电荷缓慢增加的问题、从而在关键节点产生电势。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们都使用相同的 GND 多边形、因此我认为这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    由于电荷在不同的时间超时、我怀疑有一个浮点。  发生这种情况时、STAT1和 STAT2的状态是什么?  IC 报告充电完成、但电池电量过低、则 BAT 引脚存在问题。  如果充电暂停、它可能是 TS 引脚。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了该问题。  电路板上安装了一个值不正确的定时器电容 CTTC、导致充电超时时间非常短(24分钟)。  由于超时时时的电池电压低于阈值电压、因此必须发生故障情况、以防止充电器重新启动。  只要电池几乎充满电、短超时就足以使电池保持在电压和电压范围内、而不会进入故障条件。  感谢你的帮助。  我现在更好地理解了 TTC 函数。