This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:关于过流保护的精度

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812014/ucc21732-q1-precision-concerning-overcurrent-protection

器件型号:UCC21732-Q1

从最新数据表(SLUSDH7A)中可以看出第23页:

"过流和短路保护功能最好与分离源 SiC MOSFET 模块或分离发射极 IGBT 模块配对使用。 功率半导体分离桥臂中的电流镜可以降低漏极电流或集电极电流。 可以通过精密感应电阻器精确测量电流。"

您是否了解某些此类 SiC 电源模块? 我还找不到任何东西。

其他问题:

-数据表演示了使用温度感应二极管进行温度感应、但大多数现有的 SiC 电源模块都采用 NTC!

-此部件是否仍然值得为正常运行实施2级停机?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    感谢您的发帖! 我将不得不检查市场上是否有一些具有集成电流镜的 SiC 电源模块。  

    -是的,大多数模块都有集成 NTC,这是对的。 您还可以将电流偏置与 NTC (或 PTC)配对、以测量温度。  

    - UCC21732-Q1在检测到 OC 时采用2级关断。 该器件在正常运行时不会在2级关断状态下运行、因为这会增加开关损耗。

    此致、

    Audrey