请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21732-Q1 从最新数据表(SLUSDH7A)中可以看出第23页:
"过流和短路保护功能最好与分离源 SiC MOSFET 模块或分离发射极 IGBT 模块配对使用。 功率半导体分离桥臂中的电流镜可以降低漏极电流或集电极电流。 可以通过精密感应电阻器精确测量电流。"
您是否了解某些此类 SiC 电源模块? 我还找不到任何东西。
其他问题:
-数据表演示了使用温度感应二极管进行温度感应、但大多数现有的 SiC 电源模块都采用 NTC!
-此部件是否仍然值得为正常运行实施2级停机?
非常感谢!