This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606的升压操作。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811913/bq25606-boost-operation-of-the-bq25606

器件型号:BQ25606

你(们)好
我的客户正在使用 BQ25606。
 有关 BQ25606的升压操作有两个问题。
1.如果没有适配器且电池存在、电池在低于特定电压且低于输出电压时是否工作?
如果是、是否可以使输出电压保持恒定?

2、如果只有电池、没有电池、输出电压将定期升高。 通过调整 TS 引脚两端的电阻可以改善这种现象吗? 目前不使用热敏电阻、但 TS 下端的电阻会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)如果 OTG 启用且仅连接电池、则 VBAT 必须高于3V 才能支持 OTG 模式、如下面的 EC 表所示。 在 OTG 模式下、BQ25606将在 VBUS 上保持5.15V 电压、VSYS 将等于 VBAT 减去 BATFET 上的压降。 有关 OTG 模式运行的更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.3节。

    2) 2)我假设您是说仅连接了适配器、但没有电池? 您所描述的 VSYS 振荡是因为未连接电池、所以 VBAT 上只有一个小电容器来存储电压。 该电容器可快速充电和放电、从而使 BQ25606连续进入终止和重新充电周期。 VSYS 将在大约3.7V 至4.2V 的范围内振荡

    有几种解决方案可以解决此问题:

    1) 1)将/CE 引脚拉至高电平以禁用充电。

    2) 2)使用 TS 引脚。 BQ25606的设计假设、在没有电池的情况下、TS 引脚将发生故障并禁用充电。 将 TS 引脚电压拉高/低以强制电池处于冷/热状态禁用充电。 但是、该解决方案需要使用热敏电阻、以便在连接电池时 TS 电压与断开电池时 TS 电压不同。

    此致、

    Angelo