This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:具有外部 FET 的半桥驱动器、用于构建我们的 H 桥设计

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807134/ucc27714-half-bridge-drivers-with-external-fets-to-establish-our-h-bridge-design

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: SN6501

大家好、团队、

请参阅以下客户跟进:

由于我们希望在负载上使用可调节且可逆的直流电、因此我们将在 H 桥和负载之间使用 LC 滤波器。 滤波器设计尚未确定、但与以下版本类似。 请注意,我将使用的所有 FET 中都有内部续流二极管。

   

  • UCC27714驱动器是否会在使用与上述滤波器类似的滤波器时按预期工作?
  • 我最担心的是自举电荷泵是否仍能正常工作。
  • 由于我们将使用 PWM 运行、您建议的最大操作是使低侧 FET 保持恒定导通、并且让高侧 FET 进行开关操作、或者您是否建议相反操作?
  • 我希望尽可能高效地运行驱动器和电荷泵。
  • 建议在驱动器和 FET 之间使用较短的 PCB 迹线。 您认为什么是短迹线?
  • 到目前为止、我可能会得到~5cm 长的迹线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

    感谢您关注我们的驾驶员、我叫 Mamadou Diallo、是一名 AE、为高功率驾驶员团队提供支持。

    驱动器应根据规格运行、同时考虑以下几点:

    -自举电源需要保持高侧栅极的足够偏置,以防止出现 UVLO 情况。 如果您考虑使用自举方法、则必须将开关节点 HS 拉至接近接地的位置、以便从 VDD 为 HB 电容器充电、从而为引导电容器充电。

    保持高侧恒定(在切换低侧时)将需要专用的偏置电源、以确保 HB-HS 保持在 UVLO 阈值以上。 您可以通过使用 SN6501 +小型隔离式变压器来实现这一点、如下所示。 该选项基本上排除了自举方法。

    -维持低侧常量(在切换低侧时)也将决定自举选项、因为 HS 引脚永远不会找到接地路径来为引导电容器充电。

    -我建议切换低侧 FET、因为这只需要 VDD 电源、而使用专用电源在 FET 的栅极上保持恒定的高侧偏置、如下所示:

    我还随附了下面的 SN6501数据表、供您考虑。

    -就布局而言、PCB 布线长度与栅极驱动部分的寄生量成正比、与 PCB 布线宽度成反比。 换句话说、5cm 可能是可以的、但如果您可以找到一种方法来缩短此长度、同时使用从驱动器输出级到栅极的宽厚迹线(0.7mm 至1mm 宽)、这将有助于提高系统的效率和性能。 我随附了一份应用手册、其中显示了驱动器和 FET 放置示例。

    http://www.ti.com/lit/an/slua964/slua964.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们、或者我们通过单击绿色按钮解决了您的问题。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mamadou。 我已将此信息发送给客户、并将在客户验证后更新您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    在电路板上安装变压器会有一些困难。

    附加电路是否起作用?

     我很难预测 C 的行为? 在 H 桥和负载之间具有滤波器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    感谢您关注此次机会。  

    我有几点意见:  

    -对于自举电容器、请考虑使用 X7R 多层陶瓷电容器、以确保其在温度和电源范围内的稳定性。 我们不建议使用电解电容器、因为它们在温度和电压范围内具有显著的电容漂移、并降低了其滤除噪声的有效性。  

    您的电流偏置看起来没有在 HB-HS 引脚上产生必要的偏置。 您是如何选择 R14、R19的、以及您的预期输出电压是多少。 您仿真了电路吗?

    如下所示、我的仿真显示 OUT 引脚似乎卡在18mV 上、我将对其进行修改并尽快返回给您。

    e2e.ti.com/.../Timer.zip

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试对电路进行仿真、但我的工具有问题、因此我没有成功。

    我已经下载了 TINA 工具、看起来不错。 我会尝试一下、看看它是如何为我工作的。

    我打开了您的文件、我认为由于"CONT"引脚接地、您的输出电压为18mV。 它应该是浮动的。

    我只制造了这个电荷泵、因为我 认为 当我们使用本主题前面所述的 LC 滤波器时、自举电容器的充电不起作用。 我们使用滤波器来获得平滑的负载电压、我的问题是、我怀疑每次自举 C 被充电时、滤波器必须被清空、然后我们稍微松散了滤波器的作用。 您认为我的怀疑 是正确的、还是认为即使使用 LC 滤波器、自举电路也能按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还注意到我在555连接中犯了错误。 TRIG 和阈值不应接地、而应在电容器上方进行连接。

    BR

    /Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    我对拖延表示歉意。  

    我已更新文件、其中 CONT 引脚通过电容器接地、因为我无法直接将其接地。  

    正如您所指出的、更新了要连接到充电电容器 C1的阈值和触发引脚。 通过调整 R1和 R2,您可以使用 TON=0.693 (R1+R2)*C1和 Toff =0.693 (R2)*C1获得高侧 FET 所需的充电和放电时间。

    然后、您可以按照最初的计划连续运行低侧。 提供钳位二极管也是防止瞬态浪涌的好方法。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢。

    -Mamadou

    e2e.ti.com/.../Timer_5F00_Updated.zip