主题中讨论的其他器件: SN6501
大家好、团队、
请参阅以下客户跟进:
由于我们希望在负载上使用可调节且可逆的直流电、因此我们将在 H 桥和负载之间使用 LC 滤波器。 滤波器设计尚未确定、但与以下版本类似。 请注意,我将使用的所有 FET 中都有内部续流二极管。
- UCC27714驱动器是否会在使用与上述滤波器类似的滤波器时按预期工作?
- 我最担心的是自举电荷泵是否仍能正常工作。
- 由于我们将使用 PWM 运行、您建议的最大操作是使低侧 FET 保持恒定导通、并且让高侧 FET 进行开关操作、或者您是否建议相反操作?
- 我希望尽可能高效地运行驱动器和电荷泵。
- 建议在驱动器和 FET 之间使用较短的 PCB 迹线。 您认为什么是短迹线?
- 到目前为止、我可能会得到~5cm 长的迹线。