This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:询问有关如何将 TPS61088EVM 修改为12V 的建议

Guru**** 2766295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812065/tps61088-asking-for-the-recommendation-on-how-to-modify-the-tps61088evm-to-12v

器件型号:TPS61088

大家好、

客户正在学习 TPS61088EVM。 客户希望测试12V 输出、除了我们只调整 R1+R2 = 1M 欧姆和 R3=113K 欧姆之外、还有其他返工流程吗?

客户发现、当 R1+R2=1M 和 R3=113K 欧姆、然后 SW 引脚短接至 GND 时、输出不稳定。

您是否会为此推荐合适的解决方案?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您只需要将 R2更改为1M 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果焊接后电路不稳定、则应存在一些焊接问题。 您需要仔细检查!