我正在设计一个初级侧采用 PushPull 拓扑的太阳能逆变器。我的变压器设计用于在次级侧产生400V 的峰值电压。我实际上将电桥放置在变压器的输出端、在整流器的输出端找到400V 的脉动直流电压。但当我这么做时 连接 LC 滤波器 I 碰巧看到电压会击穿到 kV 范围(在整流器上)。为什么会这样? 我应该重新设计我的导管或值吗? 如何设计导管或推挽式变压器?我已将其设计为5A 输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在设计一个初级侧采用 PushPull 拓扑的太阳能逆变器。我的变压器设计用于在次级侧产生400V 的峰值电压。我实际上将电桥放置在变压器的输出端、在整流器的输出端找到400V 的脉动直流电压。但当我这么做时 连接 LC 滤波器 I 碰巧看到电压会击穿到 kV 范围(在整流器上)。为什么会这样? 我应该重新设计我的导管或值吗? 如何设计导管或推挽式变压器?我已将其设计为5A 输出。
您好、Mamadou、
是的、我一定会在我的设计中实施有关栅极驱动器的更改。
"在没有缓冲器电路的情况下、是否有过冲?"
是的、我确实在没有缓冲电路的情况下过冲。
'如果没有 LC 滤波器、整流器的输出是什么样的?'
不带 LC 和缓冲器的整流器的输出如下所示:通道为200V/div。
仅安装了 L 且未安装 C 的整流器的输出如下所示:请注意、仅安装 L 时、峰值击穿至1400V。通道为500V/div。
同时安装 L 和 C 的整流器的输出如下:通道为1KV/div。
我们的假设是、在设计中实现电感器后、峰值冲至1400V、只有在这之后、波形峰值冲至1400V。
您好、Mamadou、
请参阅下面显示的波形是采用阻尼器以及安装 LC 的波形。是的、缓冲器确实消除了我们在具有 L 和 C 的波形中看到的所有振铃、并在给出较低占空比时为我们提供了一个简洁的波形 初级侧。缓冲电阻器加热至40度。电路中的二极管 D7也开始加热。
当初级侧的电流增加时、您可以看到电桥波形的输出如以下所示发生变化:二极管 D7温度缓慢升高、电阻器的温度高于40摄氏度。
当一次侧电流增加到25安以上至30安时、整流器上的波形会如下图所示发生变化、二极管的温度极高、最高可达120度、缓冲电阻器的温度也高达120度:
初级侧 MOSFET 的漏极波形如下所示:初级侧也出现相同的振铃。以下是初级侧上安装的两个可探测到接地的 MOSFET 的漏极。
Hai Mamadou
正如您所说、整流器的输出非常好。我一定会测量从整流器输出流出的电流并通知。
正如前面所说,缓冲器只能在初级中的特定流量下为我工作。我的意思是,初级 中的整流器输出只能保持接近16A 或17A 的电流。之后的情况是, 当我增加初级侧占空比时、当更多电流流向初级侧时、确实有更多电流流入次级侧。
显示的波形是初级侧电流小于16A 时、通过带缓冲器的桥式整流器的输出:
在这之后,当我增加一次侧占空比时,更多的电流流入一次侧线圈,您可以看到桥式整流器上的输出波形开始显示一个小振铃,振荡开始再次启动,电阻器变得越来越热。
请参见下图:
为什么在初级电流增加后、形状会突然变化? 为什么会再次出现振荡? 我们发现、第一个时平坦的上缘开始缓慢振铃。请注意、在这种情况下、缓冲电阻器开始变得非常热、而在某些情况下、二极管也开始加热。
我们注意到、如果我们在20A 之后使占空比保持恒定并观察波形、则振铃会自动增加、从而自动从初级侧汲取电流。
请您向我说明这种现象背后的可能原因。
这样做的可能原因是什么:当初级侧的电流增加时、振荡再次开始出现在初级侧、缓慢并且即使通过使用控制器固定占空比来保持电流恒定、振荡也会逐渐增加。?
事实是、当我探测初级波形的两个通道时、我发现两个 MOSFET 的漏极电压中出现了类似的振铃、这两个 MOSFET 用于初级开关。我发现初级侧的振铃完全相同、这是由于次级输出造成的。
我想您已经误解了我发布的波形。
请参见下图:
请参阅 下面的缩放图像:
请注意、我们在设计中使用推挽式变压器。首先、让我明确一下 FET Q12和 Q14的漏极电压。您在波形中看到的是、当变压器的一个通道或一个线圈导通时、我们在中看到了 波形是其他线圈上的反向电压、当时它是关断的。我看到您之前提到过、两个通道在一段时间内都显示24V 的电压。请注意、两个通道当时都是关断的、死区也是关断的 以避免击穿。
请参阅下面的栅极波形:
主要是您对我在上一篇文章中提到的缓冲器问题有什么建议。缓冲器往往在较低的电流下工作、但振荡在一段时间后重新出现、主要是当更多电流流入初级侧时?
您好、Mamadou、
同时尝试您为我们的设计提出的建议、我碰巧看到了一个特定的设计。您对下面所示的设计拓扑有何建议:
我的意思是尝试修改这个设计中所示的桥式整流器部分。您对此有什么建议。您只能看到两个二极管和两个 FET、拓扑中没有任何串联的电感器进行滤波。它只有大容量电容器并联。您对此有何感受 我和我一起使用了 UCC21520evm-286。我是否应该尝试使用此拓扑来驱动我的系统。我的意思是使用来自初级侧的相同栅极信号来驱动具有隔离驱动器的桥式整流器上的 MOSFET。
您好、Mamadou、
我确信您是模拟领域的专家。我已经看到您在许多文章中提到过、我现在面临的过冲可能是变压器漏电感造成的。实际上、如何确定我现在面临的问题是由引起的 泄漏电感?
我一定会尝试一下我昨天发布的设计。
我看到您曾提到过"如果存在与先前拓扑类似的过冲、驱动器可能仍会发热。" 希望您还记得、当我们将电感器与整流器输出串联时、我们曾发生过冲。当我们放置缓冲器时、 我们遇到加热问题的电阻器中的峰值正在耗散。为什么您说在这种情况下可能会发生过冲和驱动器过热?实际上、我们在本设计中的桥式整流器之后没有任何电感器、而只是有大容量电容器 保持。
您是否希望我们在该设计中看到 FET 上的相同振铃?