This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56339:通过增大电感器来降低输出电压纹波

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811124/tps56339-reduce-output-voltage-ripple-by-increasing-inductor

器件型号:TPS56339

尊敬的专家:

我的客户将 TPS56339用于其12Vin 至0.8Vout@3A 应用。

但我们现在面临更高的输出电压纹波。

根据数据表 EQ10、我们建议使用电感器电压低于1.6 μ H 的应用。

我们能否在该应用中使用3.3uH 进行设计并添加前馈电容器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    您的应用中的纹波目标是什么? 您 的测试结果中的纹波值是多少?

    请参阅数据表第17页的表2、建议使用建议的值。

    您的应用中的输出电压为0.8V (Vref 为0.8V)、因此前馈对电路不有用。

    您还可以上传原理图和布局以供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以使用大电感器来降低输出电压纹波、但要确保 LC 的值在数据表的表2推荐组件值中所示的建议范围内。

    请参阅 Jason 对大纹波问题的问题/评论。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在不改变输出电容器的情况下增加额外的电感将使极点向左移动、从而减慢瞬态响应。 此外、该器件具有内部补偿功能、因此最好按照 SLVSEI2A 的表2了解最终的 LC 产品。

    谢谢、此致、

    Avish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    感谢您的支持。