请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56339 尊敬的专家:
我的客户将 TPS56339用于其12Vin 至0.8Vout@3A 应用。
但我们现在面临更高的输出电压纹波。
根据数据表 EQ10、我们建议使用电感器电压低于1.6 μ H 的应用。
我们能否在该应用中使用3.3uH 进行设计并添加前馈电容器?
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.