This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54328:最短慢启动时间

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810302/tps54328-the-minimum-slow-start-time

器件型号:TPS54328

大家好、

请帮我回答以下问题、非常感谢。

我使用 TPS54328生成5V 至3.3V 的电压。 电流输出3.3V 上升时间是一个问题。 目前、一个3.3nF 电容器被连接至 SS 引脚以实现软启动(根据数据表)。 可连接至 SS 引脚的电容器的最小容量值和可设置软启动的最小时间是多少?

此致、

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最短启动时间可能受输出电容器的充电电流的限制、  当您尝试使用较小的软启动电容器时、该电流可能会触发电流限制。 因此、 它的最小值也取决于您的输出电容器、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    慢启动时间 TSS 由 数据表中的公式2计算得出。

    我想知道 软启动电容器 C6的最小值是多少、因此我可以计算 最小启动时间。

    在[8.2典型应用]中、C6为3300uF。

    此致、

    TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据正常工作条件、推荐的软启动电容最小值为1nF。 公式仅在合理的范围内工作、您可能无法通过更改 软启动电容器来获得足够小的启动时间。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!  

    很抱歉再次给你带来麻烦。  

    您能给我一个比 TPS54328小的软启动时间吗?

    此致、

    TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!  

    对此我感到非常抱歉,但   如果 你能回答我的上述问题,我将不胜感激。

    此致、

    TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常建议将1nF 作为 这些类似器件的软启动电容器的最小值。 正如我说过的、时间在很大程度上取决于您的电路、而不是器件。 谢谢。