大家好、
请帮我回答以下问题、非常感谢。
我使用 TPS54328生成5V 至3.3V 的电压。 电流输出3.3V 上升时间是一个问题。 目前、一个3.3nF 电容器被连接至 SS 引脚以实现软启动(根据数据表)。 可连接至 SS 引脚的电容器的最小容量值和可设置软启动的最小时间是多少?
此致、
TOM.Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.