This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:检查从 UCD 到 VR 侧的连接以及 R 和 C 值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811097/ucd90320-check-the-connection-and-the-r-and-c-value-from-ucd-to-vr-side

器件型号:UCD90320

我想让 UCD90320的 UCD.MON 和 UCD.MARGIN 引脚连接到 P1V05和 PVTT 的分压电阻器。 这两组电源的输出电压是分压电阻器后面的电压、而不是 VR 的 FB 引脚。 需要确认两点:参考所连电路(A)连接是否有任何错误? (b)是否需要修改连接到 UCD 的 VR 端子的电阻和电容值(例如、需要 修改 P1V05组、e2e.ti.com/.../UCD-question.rar R1063、R1076、C1848值)? 如果您需要提供其他信息、请告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢。 我们将对此进行研究、并将很快提供答案。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们正在与您的 FAE Allen Lee 进行离线合作。 我将关闭此帖子。

    此致

    Yihe