请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 我想让 UCD90320的 UCD.MON 和 UCD.MARGIN 引脚连接到 P1V05和 PVTT 的分压电阻器。 这两组电源的输出电压是分压电阻器后面的电压、而不是 VR 的 FB 引脚。 需要确认两点:参考所连电路(A)连接是否有任何错误? (b)是否需要修改连接到 UCD 的 VR 端子的电阻和电容值(例如、需要 修改 P1V05组、e2e.ti.com/.../UCD-question.rar R1063、R1076、C1848值)? 如果您需要提供其他信息、请告诉我、谢谢!