This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:上电前的提示/提醒

Guru**** 2556920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808980/bq76940-tips-reminders-before-powering-up

器件型号:BQ76940

你好、

我刚刚将组件焊接到电路板中(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/771358)、想问在使用36V 直流电源实际为电路板加电之前是否需要考虑任何因素、因为我不想销毁它。

此外、是否有有关如何测试每个 BQ76940功能(过压、欠压、短路等)的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    从下而上连接电池通常是最安全的方法。 请参阅本应用手册的第10节 :http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    如果您使用的是直流电源、您是否使用电阻分压器对每个电池输入施加电压?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接!

    [引用用户="Matt Sunna"]

    如果您使用的是直流电源、您是否使用电阻分压器对每个电池输入施加电压?

    [/报价]

    请问您的意思是什么? 我打算做的就是将36V 电压施加到电路板上(BATT+上为正极端子、PACK-上为负极端子)、然后检查 AFE 和微控制器是否正确加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    BQ76940是一款电池监控器、可监控电池每个电池的电池电压。 如果各个电芯输入端(VC 引脚)上没有电压、则可能会出现欠压故障、导致 DSG FET 开路。 从原理图中、您似乎还缺少了 CHG FET?

    您可能需要快速观看本视频、该视频将指导您完成为该器件创建原理图的过程、以确保您已准备就绪: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的回复、

    关于缺失的 CHG FET、我的错、这是我向您展示的错误原理图。 您是否可以快速查看我的最新原理图? 我使用(http://www.ti.com/lit/df/tidr773/tidr773.pdf) 作为参考。

    随附 的 e2e.ti.com/.../Schematic.rar 是一张原理图(我使用 Altium)、如果您只需查看一下是否有不正确的情况、请通知我。 (嗯、我已经订购了此电路板、就这样。)

    有关电阻分压器的更多信息、请参阅(http://www.ti.com/lit/df/tidr773/tidr773.pdf)?)中的参考原理图中是否包含该分压器


    非常感谢、
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    好的、我看到了。 简单回顾一下连接后、原理图对我来说看起来很好。 不过、我认为您可能缺少从 BATT+到 C15的连接。

    在我们的 EVM 上、我们有一个可用于仿真电池电压的电阻分压器-为 EVM 上的 BAT+和 BAT-供电将通过电阻分压器在每个 VCX 输入上施加相同的电压。 电阻分压器不是实际电池的正常部分、但如果您没有单独的电池可用于连接电池连接器、它在 EVM 上非常有用。

    对于电路板、您的电池将连接到 Header10、因此无需使用电阻分压器。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、非常感谢您的帮助。

    关于从 BATT+到 C15的连接缺失、很遗憾、我错过了该部件、该部件中说"选择选项、仅在使用时填充一个"。 是否可以在 BATT+和 C15的最接近焊盘上焊接绕线?

    另一个问题:是否可以在 BATT+和 PACK-之间施加36V 电压而不连接9个电池单元(使接头10保持开路)? 这样我就可以为微控制器加电并对软件进行编码/调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我认为、如果您在最近的焊盘上建立 BATT+到 C15连接、应该可以。

    如果您在未连接电池的情况下施加36V 电压、我认为您可能会遇到问题。 将触发电池欠压故障、某些电源引脚将保持未供电(VC5X、VC10X)、这可能会导致 Device_XREADY 故障。 最干净的选择是在接头10的每个端子上插入200欧姆电阻器、这将创建一个电阻分压器、为每个电池输入提供理想电压。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。 200 Ω 电阻器的额定功率是多少?

    此外、您能否建议热电阻器的正确放置位置? 我将使用9节、4节并联电池组。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 EVM 上使用0.125W 电阻器-这些电阻器不需要高功率。

    热敏电阻应放置在电池单元上或尽可能靠近电池单元的位置-这取决于电池的结构、哪些电池单元的温度更高。 如果需要、热敏电阻还可用于监控 FET 温度。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、希望下周能成功为电路板加电。 感谢您的帮助、Matt。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、有关电阻器值的快速问题:

    在 http://www.ti.com/lit/df/tidr773/tidr773.pdf的表4中、R75为100k Ω。 遗憾的是、我现在没有100千欧电阻器电源。 是否可以改用499k Ω 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    应该可以使用不同的值。 499k 可以正常工作、但如果您的工作范围在50k 到200k 之间、则可能会更好、因为它不会使导通时间减慢太多、甚至会产生很大的值。  

    此致、

    Matt