This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020EVM-487:L1电感器尺寸声音

Guru**** 2594880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020EVM-487, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781735/tps63020evm-487-l1-inductor-sizzle-sound

器件型号:TPS63020EVM-487
主题中讨论的其他器件: TPS63020

尊敬的所有人

   我测试 TPS63020EVM-487、输入电压为5V、输出电压连接 到电子负载 设备。

   1.当电子负载 设备设置为20mA~25mA 时、L1电感器会发出声音、为什么?

   2.这是否正常?

   3.是否 有任何措施 可以避免声音?

   它无法 接受、因为我的板 是相同的现象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我可以在输入电压为3.6V、标准输出电压为3.6V、负载与您提到的负载类似的情况下在 EVM 上重现声音。 我可以通过更改 VIN、在输出端添加电容或在 PWM 模式下使用组件来消除声音。

    1.声音似乎是由输出电容器上的纹波引起的。 我不知道它是来自电感器还是输出电容器。 请检查用另一种类型的电感器更换时是否消失。
    产生声音的另一个根本原因可能是当陶瓷电容器上存在电压纹波时、陶瓷电容器的压电效应。 有时、整个电路板会受到这种影响所导致的振动。 如果更换电感器没有帮助、将电容器更改为降噪电容器可能会有所帮助。

    2.电源中可能会发生这种情况,因为纹波电流和纹波电压会导致电感和电容等电气组件发生机械变形。

    3.见对1的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brigitte
    感谢您的详细回复。
    我测试了另外两个电感器、它有声音。
    2.在您看来,添加电容器会降低声音,您能告诉我们有多少电容值,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您必须添加的电容相对较大。 请与电容器制造商联系、了解压电效应降低的电容器。 通常、较小的封装尺寸可减少此问题、市场上也有特定的电容器可降低此影响。 这应该是更好的实际电路板解决方案。

    如果您计划进行新的布局、则应尽可能将电容器放在顶部和底部、或者如果您只填充了一个电路板侧、则应将某些电容器旋转180oC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请查看此博客 、了解如何降低 MLCC 中的噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte

       我尝试 过不同的 MLCC、但它仍然具有音质。

       1.您能否与我分享其他方法来减少这种噪音?

       2.我有一个大胆的想法,sizzle 声音是否来自 TPS63020器件? 您是否认为这是可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请原谅我、我按下了 TI 认为已被意外解决的按钮。

    TPS63020本身没有足够的类似材料来发出声音。

    声音是由电感(纹波电流)或电容(纹波电压)变形引起的。

    我可以通过在输出端添加电容来消除声音、因此我预期根本原因是电容器、但随着电感电流随输出电容的增加而变化、仍然有可能是电感引起的。

    当您提到您尝试过不同的电感器时、您是否尝试过不同的机制、如多层电感器?

    如果您的系统允许使用钽电容器、另一种可能是仅在输出端保留一个 MLCC 电容器、并将其他电容器替换为钽电容器。

    去除声音的最简单方法是在 PWM 模式下使用器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brigitte
    您能否与我分享频率与输出电容之间的关系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我没有这方面的公式。 较大的输出电容器通常意味着较低的频率、但这取决于所使用的电感器以及所使用的输出电容器的寄生效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brigitte

    我使用一个10uF 钽电容器、任何负载电流中都没有噪声、最低频率为30kHz、但当我添加一个22uF 陶瓷电容器时、20~25mA 负载电流中存在噪声、频率为12kHz。 为什么?
    2.我想将最低频率更改为20kHz,这样我们的耳朵就听不到噪音。 因此,我想知道可以让频率超过20kHz 的负载电流大小,同时还需要知道输出电容必须超过多少?
    3、您能否与我分享一下省电模式的实现方法、而不仅仅是原理图框图。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    不建议使用单个10uF 钽电容器。 该器件需要低电阻电容器、如 MLCC。 如果添加22uF 钽电容器会发生什么情况? 如果仍然没有声音、由于输出电压纹波、声音将从陶瓷电容器发出。
    2、由于不能使用单个10uF 钽电容器来操作器件、因此没有简单的方法来确保输出电压纹波频率超出可闻频率范围。 您的系统需要的最大负载是多少? 您可能能够使用另一个设备。
    请查看数据表第12页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brigitte
    感谢您耐心细致的解释、非常感谢!
    我在电路板上使用了两个靠近电感的10uF 钽电容器、但也有噪声、我想我的电路板在其他地方有其他陶瓷电容器。
    我的意思不是在单个10uF 钽电容器中,我只想知道频率、输出电容器和负载电流的关系! 对于4G 模块、我的最大负载高达3A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brigitte
    我将尝试在 PS/SYNC 引脚上添加时钟信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    很抱歉、我没有针对您的噪声问题的解决方案。
    您是否测试了使用物理尺寸更小的电感器是否有帮助? 您提到过您测试了不同的电感器、但我想知道它们是否具有相同的尺寸。 正如您提到的、使用钽电容器时噪声仍然存在、电感器电流可能会导致声音。
    我希望数据表第12页中的描述有助于理解省电模式下频率和输出电容之间的关系。

    您计划在 PS/SYNC 引脚上使用哪种频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brigitte
    我想在 PS/SYNC 引脚上使用30kHz。
    但我有另一种方法、您能帮我检查它是否正常吗?
    方法:
    PS/SYNC 引脚由 MCU 控制、当我的电路板正常工作时、我将 PS/SYNC 引脚设置为高电压、器件处于 PWM 模式。 然后,我的板处于睡眠模式,我让 PS/SYNC 引脚处于低电压,如果没有噪声,这种方法是可以的? 此方法是否会影响 TPS63020器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、基于系统活动控制 PS/SYNC 引脚的方法是一种已经由很多客户使用的方法。