请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020EVM-487 主题中讨论的其他器件: TPS63020
尊敬的所有人
我测试 TPS63020EVM-487、输入电压为5V、输出电压连接 到电子负载 设备。
1.当电子负载 设备设置为20mA~25mA 时、L1电感器会发出声音、为什么?
2.这是否正常?
3.是否 有任何措施 可以避免声音?
它无法 接受、因为我的板 是相同的现象。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人
我测试 TPS63020EVM-487、输入电压为5V、输出电压连接 到电子负载 设备。
1.当电子负载 设备设置为20mA~25mA 时、L1电感器会发出声音、为什么?
2.这是否正常?
3.是否 有任何措施 可以避免声音?
它无法 接受、因为我的板 是相同的现象。