This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:BQ24092未充电

Guru**** 1478875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785099/bq24092-bq24092-not-charging

器件型号:BQ24092

您好!

我们正在实验 bq2409x 电池充电器的一些问题。

在我们的其中一个器件中、我们使用了3种电源方法、其中一种是通过 bq2409x 充电的锂电池。

该器件是一款 EEG 记录仪、与患者相连、因此在患者输入端存在 ESD 时可一次性连接。

在 ESD 频繁损坏 bq2409x 的情况下、不会对电池充电

电流消耗高于正常水平、并且外壳上的芯片温度也可以达到150°C

此事件发生在这些地方使用的器件的10%上。

因此、我们尝试在室内使用 ESD 枪在患者输入端进行9KV 放电、从而重复该问题。

但最初的试验导致了 BQ2409x 通常是 FPGA 和输入放大器之外的其他组件的中断、因此我们还应考虑与 ESD 不同的其他问题。

我们为患者输入提供了 Traszorb 保护、还提供了绕过隔离栅的3KV 气体充电器。

在数据表中、BQ2409x 的 ESD 额定值为3KV (HBM)、但建议考虑对器件进行 ESD 处理。

实际上,在布局中,我们没有靠近芯片电源的电容器,也没有钳制到我们打算添加的 IN、OUT 或 CHG、PG 引脚上的电压,以考虑除 ESD 之外的额外电压。

是否有人对 BQ2409x 损坏有问题?

为了保持 bq2409x 的功能、是否需要采取任何已知的特定措施?

已连接电源方案。

 感谢您的关注

Matteo Sarto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matteo Sarto
    缺少输入和输出电容器是一个问题。 需要具有良好高频性能的1uF 至10uF 陶瓷(MLCC)。 电容器应尽可能靠近 IN 和 OUT 放置、并具有良好的接地(散热焊盘)回路。 另请参阅数据表的第10.2.2.2和12.1节。

    电容器的缺失可能会导致器件的稳定性问题并导致损坏。

    我们没有看到此器件出现问题、故障也不是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill,
    我们采用了解决方案、然后还会"在提出后"进行一些测试、以查看问题是否得到解决。
    同时、我们仍然观察我们的电路、还将一个 MOSFET 和一个电阻器与 ISET 电阻器并联。
    这样做是为了能够使用 ISET2提供的值以外的其他值来更改充电电流。
    目前我们尚未发现任何问题,但如果 ISET 上的纹波可能导致器件进入“闭锁”状态,我们正在徘徊。
    感谢您的建议
    此致
    Matteo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Matteo
    使用外部 MOSFET 更改 ISET 很常见、并且不会导致锁存条件。

    您看到的问题是不寻常的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Matteo
    此问题是否已解决,是否可以关闭开机自检?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们一段时间内没有听到您的声音、我们将关闭此主题。 如果您仍遇到问题、请随意重新打开。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bill Johes">我们一段时间内没有听到您的声音,我们将关闭此主题。 如果您仍遇到问题、请随意重新打开。 谢谢。

    [/报价]

    您好 Bill、

    我们已经制作了一个新的电路板、我们正在等待它进行测试。

    实际上、只有之前版本的某些电路板在使用几周后停止充电、因此测试可能需要一些时间。

    我们还修改了旧板、在靠近 BQ24092的位置添加了 Capicitors、此时器件似乎正常工作。

    我不想说我们解决了问题、但这个线程可以关闭。

    最后、我会回来并重新打开它。

    感谢你的帮助

    Matteo Sarto