This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:端口功率管制问题

Guru**** 2525620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810748/tps23880-port-power-policing-issue

器件型号:TPS23880

大家好、

客户使用 VPWR 56V 和2端口 PD 测试 TPS23880是正常的、但当 VPWR 达到约56.5V 时、TPS23880会关闭 PD 的电源、如果将 VPRW 降低到56V、则会恢复正常。

之后、我们发现 它在端口功率管制下失败:Tovld 和 Icut_max

这也是在 TPS23880EVM 进行测试时发生的

请就此问题提供帮助? 谢谢你。

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T:

    负载的功耗是多少? 请在上述两种测试条件下向我发送 TPS23880EVM GUI 的屏幕截图。 对于56.5V 条件、请展开故障列、以便我能够了解端口上发生的所有故障。 谢谢。

    最佳齿轮、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我已与客户一起检查此问题。

    因为它们使用电阻负载、所以不断增加的 POE 电压使负载电流高于30W 的限制。

    使用恒定电流负载后修复的问题。

    此致、

    C.T.