请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23880 大家好、
客户使用 VPWR 56V 和2端口 PD 测试 TPS23880是正常的、但当 VPWR 达到约56.5V 时、TPS23880会关闭 PD 的电源、如果将 VPRW 降低到56V、则会恢复正常。
之后、我们发现 它在端口功率管制下失败:Tovld 和 Icut_max
这也是在 TPS23880EVM 进行测试时发生的
请就此问题提供帮助? 谢谢你。
此致、
C.T.