This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:CT 引脚和 QOD 引脚操作

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807838/tps22810-ct-pin-and-qod-pin-operation

器件型号:TPS22810

您好!

当 QOD 引脚变为高电平时、CT 引脚电压在计时时似乎变为低电平。 当 QOD 变为高电平时、TPS22810是否具有将 CT 引脚连接到低电平的电路?

如果上述行为认为正确、阈值电压是否与内部固定基准电压进行比较? 是否可能有另一个阈值?

TPS22810的工作原理与其他 TPS22810不同。 我们将调查样本是否可能损坏或有什么问题。 我们希望将上述内容作为调查参考。

此致、

渡边俊弘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tashihiro,

     

    感谢您访问 E2E 论坛。

     

    TPS228810具有一个内部逻辑控制器、可在 ON 引脚启用或禁用器件时控制 CT 和 QOD 引脚。 当器件导通时、CT 引脚为高电平、当器件未导通时、CT 引脚为低电平。 对于 QOD、情况正好相反、器件关断时 QOD 为高电平、器件导通时 QOD 为低电平。

     

    我能否获得有关此器件应用的说明? 工作电压和负载电流是多少?

     

    我还能澄清一下您所指的阈值电压和固定基准电压。

     

    最后、您提到了可能会损坏样本。 您已经执行了哪些测试来确定部件是否损坏? 是否可以在不同的装置上运行相同的测试并比较结果?

     

    此致、

     

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tashihiro,

    我没有听到你关于这个问题的回声。 您是否能够解决您的问题?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy–San、您好!

    抱歉我无法回复/。 客户发现这不是 TPS22810问题、而是 LDO 问题。 很抱歉打扰您、感谢您的支持。

    此致、

    渡边俊弘