This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:TPS55332-Q1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5122, LM5155, LM2588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810939/tps55332-q1-tps55332-q1

器件型号:TPS55332-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55340LM5122LM5155LM2588

 你(们)好。

我当时在查看 TPS55332的规格,想知道以下输入和输出参数对于该器件是否可行.....

VIN 24伏 +/- 0.5伏

输出电压  为29至30伏 @ 3安培

如果不是、 请说明这些限制以及我是否有其他选择。

此致
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    它位于 CAN 的角落、也可以位于 CAN 的角落。  请将 Vout 设置为29V 而不是30V、并使用极低压降二极管来生成 eff。 尽可能高。

    另外、请使用4层 PCB、布局应参考 EVM 、以确保其具有用于散热的大 GND 铜平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不认为我们可以使用4 层、 因为它可能超出了我们的预算。   我们可以降低 频率吗?   如果不是、
    是否可以提供其他替代器件?  此外、请尽可能具体 详细地回答 问题、因为我不是直流/直流转换器领域的专家。  
    我已根据我们的电压和电流要求进行了搜索 、 并显示了以下列表。  其中一个更合适吗?

    Dave

    器件型号
    比较
    输入电压(最小值)(V) 输入电压(最大值)(V) 输出电压(最小值)(V) 输出电压(最大值)(V) 开关电流限制(典型值)(A) 占空比(最大值)(%) 稳压输出(#) 开关频率(最小值)(kHz) 开关频率(最大值)(kHz) Iq (典型值)(mA) 功能
    显示筛选器复位157个器件中的8个匹配器件下载到 Excel 电子邮件
    器件型号
    输入电压(最小值)(V) 输入电压(最大值)(V) 输出电压(最小值)(V) 输出电压(最大值)(V) 开关电流限制(典型值)(A) 占空比(最大值)(%) 稳压输出(#) 开关频率(最小值)(kHz) 开关频率(最大值)(kHz) Iq (典型值)(mA) 功能
    TPS55340-EP -集成式5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器-高可靠性 2.9. 32 3. 38. 6.6. 89 1 100 1200 0.5. 启用、频率同步、轻负载效率
    TPS55340 -集成式5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 2.9. 32 3. 38. 6.6. 90 1 100 1200 0.5. 启用、频率同步、轻负载效率
    TPS55340-Q1 -汽车集成式5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 2.9. 38. 3. 38. 6.6. 90 1 100 2500 0.5. 启用、频率同步、轻负载效率
    LM2586 - 4V 至40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 4. 40 1.23. 60 4. 98 1 75 125. 11. 使能、频率同步
    LM2588 -具有关断功能的5A 反激式稳压器 4. 40 1.23. 60 6.5. 98 1 75 125. 11. 使能、频率同步
    LM2587 - 4V 至40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 4. 40 1.23. 60 6.5. 98 1 85. 115 11.
    LM2585 - 4V 至40V、3A 升压宽输入电压反激式转换器 4. 40 1.23. 60 4. 98 1 85. 115 11.
    TPS55332-Q1 -具有电压监控器的汽车类1.5V 至60V 宽输入范围3A 升压转换器 1.5 60 2.5. 50 5.7. 70 1 80 2200 4.2. 使能、频率同步、电源正常、UVLO

    谢谢
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    对于 TPS55340和 TPS55332、您必须使用4层电路板、否则电路板将非常热。

    如果您不想使用4层电路板、可以使用控制器、如 LM5155、LM5122。 因此、您可以使用单独的 MOSFET 和二极管。 热性能会更好。

    我不熟悉 LM2588、您可以查看该产品系列。