主题中讨论的其他器件:TPS55340、 LM5122、 LM5155、 LM2588
你(们)好。
我当时在查看 TPS55332的规格,想知道以下输入和输出参数对于该器件是否可行.....
VIN 24伏 +/- 0.5伏
输出电压 为29至30伏 @ 3安培
如果不是、 请说明这些限制以及我是否有其他选择。
此致
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我当时在查看 TPS55332的规格,想知道以下输入和输出参数对于该器件是否可行.....
VIN 24伏 +/- 0.5伏
输出电压 为29至30伏 @ 3安培
如果不是、 请说明这些限制以及我是否有其他选择。
此致
Dave
我真的不认为我们可以使用4 层、 因为它可能超出了我们的预算。 我们可以降低 频率吗? 如果不是、
是否可以提供其他替代器件? 此外、请尽可能具体 详细地回答 问题、因为我不是直流/直流转换器领域的专家。
我已根据我们的电压和电流要求进行了搜索 、 并显示了以下列表。 其中一个更合适吗?
Dave
器件型号
比较
| 输入电压(最小值)(V) | 输入电压(最大值)(V) | 输出电压(最小值)(V) | 输出电压(最大值)(V) | 开关电流限制(典型值)(A) | 占空比(最大值)(%) | 稳压输出(#) | 开关频率(最小值)(kHz) | 开关频率(最大值)(kHz) | Iq (典型值)(mA) | 功能 |
---|
器件型号 | 输入电压(最小值)(V) | 输入电压(最大值)(V) | 输出电压(最小值)(V) | 输出电压(最大值)(V) | 开关电流限制(典型值)(A) | 占空比(最大值)(%) | 稳压输出(#) | 开关频率(最小值)(kHz) | 开关频率(最大值)(kHz) | Iq (典型值)(mA) | 功能 |
---|
TPS55340-EP -集成式5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器-高可靠性 | 2.9. | 32 | 3. | 38. | 6.6. | 89 | 1 | 100 | 1200 | 0.5. | 启用、频率同步、轻负载效率 |
TPS55340 -集成式5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 | 2.9. | 32 | 3. | 38. | 6.6. | 90 | 1 | 100 | 1200 | 0.5. | 启用、频率同步、轻负载效率 |
TPS55340-Q1 -汽车集成式5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 | 2.9. | 38. | 3. | 38. | 6.6. | 90 | 1 | 100 | 2500 | 0.5. | 启用、频率同步、轻负载效率 |
LM2586 - 4V 至40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 | 4. | 40 | 1.23. | 60 | 4. | 98 | 1 | 75 | 125. | 11. | 使能、频率同步 |
LM2588 -具有关断功能的5A 反激式稳压器 | 4. | 40 | 1.23. | 60 | 6.5. | 98 | 1 | 75 | 125. | 11. | 使能、频率同步 |
LM2587 - 4V 至40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 | 4. | 40 | 1.23. | 60 | 6.5. | 98 | 1 | 85. | 115 | 11. |
LM2585 - 4V 至40V、3A 升压宽输入电压反激式转换器 | 4. | 40 | 1.23. | 60 | 4. | 98 | 1 | 85. | 115 | 11. |
TPS55332-Q1 -具有电压监控器的汽车类1.5V 至60V 宽输入范围3A 升压转换器 | 1.5 | 60 | 2.5. | 50 | 5.7. | 70 | 1 | 80 | 2200 | 4.2. | 使能、频率同步、电源正常、UVLO |
谢谢
Dave