This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据表中的 LP2951 Spice 模型与电路原理图

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782664/lp2951-spice-model-vs-circuit-schematic-in-datasheet

主题中讨论的其他器件:LP2951

您好!

我在设计中使用的是 LP2951器件。 我阅读了数据表并找到了器件的电路图(系统级第15页 和瞬态级第17页)。 导入后

Spice 模型我发现 、大多数块在 ADS 中建模为 SDD 块。 是否可以识别 Spice 模型中对应的 Spice 节点

电路原理图中的电路节点在第17页?

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    我并不是100%熟悉器件、但当我查看器件的数据表时、第17页上没有图片、您能澄清吗?

    www.ti.com/.../lp2951.pdf

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    我看到我给出了错误的页 nr。 请看一下第18页。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    如果您提到可以在一定程度上将模型与"功能方框图"匹配、但这不能保证、因为只要我们与系统级性能匹配、内部实现可能与数据表中显示的不同。

    如果要在一定程度上跟踪内部节点、可以尝试从外部引脚跟踪内部节点。 例如、如果您从"Error"引脚跟踪它、则应该能够识别一些内部节点、这些内部节点最终会导致比较器/迟滞、该比较器/迟滞也连接到"反馈"引脚。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    感谢您的回答! 是否可以根据邮件直接联系您? 我还有其他问题、在某种程度上、这个论坛不允许以适当的方式进行搜索?

    此致、
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    供参考、我只向您发送"朋友申请"或"E2E Secure Messaging System"。 您可以回复该邮件。

    下次、您可以单击其他 E2E 用户的用户名、然后在页面右侧、将出现"+Connect"按钮、您可以"请求友谊"以开始对话。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    感谢你的帮助。 实际上、我想构建一个控制环路、因此我想为我的环路构建我的控制方程。 我只想了解构建块节点在 SPICE 文件中的确切匹配位置。 是否可以在这个问题上为我提供帮助?

    此致、
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我尝试将 SPICE 库文件仿真到 PSpice 原理图中、并突出显示了重要的块、如下图所示。

    为了更好地理解、我将节点和组件 名称与库文件保持一致。

    我想这可能会对您有所帮助。

    谢谢、

    Vivek Agarwal