请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24005 主题中讨论的其他器件:BQ24004、 BQ24040
您好!
BQ24004/5/6系列支持2节串联电池。 是否有支持单节电池的等效器件?
谢谢、
高拉夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Bill、
充电电流应为1A 或更大。 输入是可变的、可以相应地进行调整(通过单独的电源)。 该充电器需要与主机控制器连接、因此它需要明确指示故障、例如预充电计时器故障、快速充电计时器故障、温度故障等 BQ2400X 在 STAT1和 STAT2引脚上具有非常清晰的各种故障指示、并且比 BQ24040更易于进行故障指示。
是否有任何线性充电器通过反馈电阻器网络提供可调输出?
谢谢、
高拉夫