This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24005:1节电池的等效器件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24004, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811010/bq24005-equivalent-part-for-1-cell

器件型号:BQ24005
主题中讨论的其他器件:BQ24004BQ24040

您好!

BQ24004/5/6系列支持2节串联电池。 是否有支持单节电池的等效器件?

谢谢、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gaurav

    BQ2400X 系列是非常旧的器件、BQ24040等较新的器件会出现在您的应用中吗?

    您的要求、输入电压、充电电流等是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    充电电流应为1A 或更大。 输入是可变的、可以相应地进行调整(通过单独的电源)。 该充电器需要与主机控制器连接、因此它需要明确指示故障、例如预充电计时器故障、快速充电计时器故障、温度故障等 BQ2400X 在 STAT1和 STAT2引脚上具有非常清晰的各种故障指示、并且比 BQ24040更易于进行故障指示。  

    是否有任何线性充电器通过反馈电阻器网络提供可调输出?

    谢谢、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gaurav

    BQ2408X 是具有 STAT1/2引脚的器件系列、可提供更详细的充电状态定义、请参阅数据表的表3。

    所有线性稳压 器均为固定输出、4.2V 是最常见的、可提供一些更高的电压。  

    某些开关转换器中提供可调节输出。