This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:需要使用我的电流设计输出12VDC。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811115/tps2373-required-to-output-12vdc-with-my-current-design

器件型号:TPS2373
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

我正在使用基于 TPS2373的 POE 电源、并使用其 EVM 作为参考、通过修改 TL431反馈使直流输出为8V、现在由于我需要根据自己的要求切换超过12VDC 的输出。

我尝试通过调整 TL431基准来生成12V 直流输出、但它增加到9V、而不是12V。

请推荐任何参考设计、以实现具有70W 额定输出的12VDC。 或者、我能否通过调整任何设置来使用我的电流设计实现12VDC。

我要附上我的设计供参考、请查看并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    让我们离线讨论这一点。 我将发送一个朋友请求。 谢谢!