请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2373 Thread 中讨论的其他器件: TL431
您好!
我正在使用基于 TPS2373的 POE 电源、并使用其 EVM 作为参考、通过修改 TL431反馈使直流输出为8V、现在由于我需要根据自己的要求切换超过12VDC 的输出。
我尝试通过调整 TL431基准来生成12V 直流输出、但它增加到9V、而不是12V。
请推荐任何参考设计、以实现具有70W 额定输出的12VDC。 或者、我能否通过调整任何设置来使用我的电流设计实现12VDC。
我要附上我的设计供参考、请查看并回复。