主题中讨论的其他器件: BQ24040、 SN74AUP1G80
很抱歉、我的第三篇关于 TPS22933的文章;)我真的很喜欢这个 IC、但它的3V6带来了一些挑战...
好的。 设计背景:我们的 MCU 采用3.3V 电压、因此为了实现最低功耗、应该可以直接输入3V3、这有点绕过 TPS22933。
有四个电源:3V3 (如上所述)、VIN、VBAT 和 VUSB。
输出轨:
除3V3之外的任何电源轨都为 BQ24040供电并为小型电池充电 (原理图中的 VCHRG)。
VOUT 通过肖特基二极管切换为3V6、降至约3.3V、最后馈入3V3电源轨
嗯、我猜到现在"循环引用"已经很清楚了:TPS22933只应在没有3V3的情况下启用-但是由于 TPS22933本身正在生成3V3、这是一个使用简单逻辑反相器(EN =!3V3)无法解决的问题。
我想到了另一个电源多路复用器、但即使3V3是唯一的电源、它们也会产生额外的功耗(额外的10uA 会受损)
那么、现在我想到的是 D FF (SN74AUP1G80):
但我想知道我是否可以将 CLK 直接连接到 VCC。 栅极是否会将其视为上升沿? 还是应该添加100nF 左右的电容来产生延迟?
另外两个"奖励问题":
- TPS22933的任何输出反向电流是否受到保护?
-如果电池是唯一(或最高电压)电源、是否会出现问题、因为 TPS22933的电容连接到 BQ24040、对电池充电、电池最终馈送 VBAT? 我希望不是这样、因为(从 BQ24040的角度来看) VIN < VBAT、所以它应该处于待机状态、对吧?