This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22933:添加/多路复用第二个输出

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22933, BQ24040, SN74AUP1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811255/tps22933-add-mux-a-second-output

器件型号:TPS22933
主题中讨论的其他器件: BQ24040SN74AUP1G80

很抱歉、我的第三篇关于 TPS22933的文章;)我真的很喜欢这个 IC、但它的3V6带来了一些挑战...

好的。 设计背景:我们的 MCU 采用3.3V 电压、因此为了实现最低功耗、应该可以直接输入3V3、这有点绕过 TPS22933。

有四个电源:3V3 (如上所述)、VIN、VBAT 和 VUSB。

输出轨:
除3V3之外的任何电源轨都为 BQ24040供电并为小型电池充电 (原理图中的 VCHRG)。
VOUT 通过肖特基二极管切换为3V6、降至约3.3V、最后馈入3V3电源轨

嗯、我猜到现在"循环引用"已经很清楚了:TPS22933只应在没有3V3的情况下启用-但是由于 TPS22933本身正在生成3V3、这是一个使用简单逻辑反相器(EN =!3V3)无法解决的问题。

我想到了另一个电源多路复用器、但即使3V3是唯一的电源、它们也会产生额外的功耗(额外的10uA 会受损)

那么、现在我想到的是 D FF (SN74AUP1G80):

但我想知道我是否可以将 CLK 直接连接到 VCC。 栅极是否会将其视为上升沿? 还是应该添加100nF 左右的电容来产生延迟?

另外两个"奖励问题":

- TPS22933的任何输出反向电流是否受到保护?

-如果电池是唯一(或最高电压)电源、是否会出现问题、因为 TPS22933的电容连接到 BQ24040、对电池充电、电池最终馈送 VBAT? 我希望不是这样、因为(从 BQ24040的角度来看) VIN < VBAT、所以它应该处于待机状态、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、  

    欢迎回来! 我可以回答您关于 TPS22933的一些问题、我将与逻辑团队的一名成员一起评论 SN74AUP1G80。

    TPS22933在 VOUT 和3个输入之间具有 B2B FET、因此在这种情况下会保护输出。

    我不确定是否理解第二个额外问题、CAP 引脚允许将外部电容器连接到内部 LDO 的输入、这有助于稳定 LDO 的输入电压。 电容是否可以连接到 GND?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的快速回复!

    嗯、也许我误解了我们在这里讨论的内容:

    我认为 CAP 可用作第三个输出(绕过 LDO)、但当我再次查看数据表9.1.2时、它似乎仅在不使用 LDO 的情况下工作。 Oooops。