This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:开关频率

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786905/tps560200-switching-frequency

器件型号:TPS560200

你好。

我对 TPS560200有疑问。

我们在产品的运输检查中有一些检查开关频率的项目。
数据表中没有开关频率规格。 (600kHz)
条件
输入12V、输出5V IO = 0.5A
此条件下开关频率的频率
最小值、典型值、最大值是多少?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们正在检查数据、并将在可用时向您提供反馈!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    频率可能取决于您的电感器值。 如果您的电感器值不够大、该器件仍可在跳跃模式下工作。 对于 FCCM 模式频率、我检查了 ATE 数据、仅在准时进行反射。 我将检查更多数据、以查看我们是否有频率测量。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的回答。

    嗯、您说过您希望在之后检查数据
    是否有任何进展?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    我检查了所有可用的数据源、找不到有关频率变化的确切信息。 我们只有导通时间变化和图4和5。 这是一个旧的 TI 部分,我们不知道 ATE 测试的背景历史。 谢谢!