请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560200 你好。
我对 TPS560200有疑问。
我们在产品的运输检查中有一些检查开关频率的项目。
数据表中没有开关频率规格。 (600kHz)
条件
输入12V、输出5V IO = 0.5A
此条件下开关频率的频率
最小值、典型值、最大值是多少?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.