This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:设置过流的时间

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811159/tps1663-setting-time-of-over-current

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2663

您好的支持团队、

关于 TPS1663和 TPS2663、

 

是否有一个功能允许我调节时间、以便在过流(浪涌电流)进入时不会立即关闭?

 

此致、

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    TPS1663和2663器件、如果电流小于2x18/RILIM、则器件将在 TCL_PLIM (INL)(=162ms)的一段时间内保持电流限制。 但由于过热、该器件可以更早地关断。

    如果电流超过2x18/RILIM、器件会在3.2us (典型值)内关断

    请参阅 TPS1663数据表中的第9.3.4节。

    但是、在过载或过流情况下、没有可用于更改延迟时间的外部配置。