请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1663 主题中讨论的其他器件: TPS2663
您好的支持团队、
关于 TPS1663和 TPS2663、
是否有一个功能允许我调节时间、以便在过流(浪涌电流)进入时不会立即关闭?
此致、
DIE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、DIE-K、
TPS1663和2663器件、如果电流小于2x18/RILIM、则器件将在 TCL_PLIM (INL)(=162ms)的一段时间内保持电流限制。 但由于过热、该器件可以更早地关断。
如果电流超过2x18/RILIM、器件会在3.2us (典型值)内关断
请参阅 TPS1663数据表中的第9.3.4节。
但是、在过载或过流情况下、没有可用于更改延迟时间的外部配置。