尊敬的同事:
我正在评估 BQ28Z610 集成电路、以便与两节锂聚合物或锂离子电池结合使用。 正如数据表中所述、我的目标是拥有电量监测计、保护装置以及电池充电器。
目前、我对它的充电能力不是100%肯定、因为我没有看到任何人将它用作充电器、而只是用作电量监测计和保护 IC、 在标题中、该 IC 是一种电量监测计和保护解决方案、无需注意充电功能、这并不是一件小事。
在描述的另一方面、有一段内容如下:
德州仪器 bq28z610器件是一款高度集成的高精度1节至2节电池电量监测计和保护解决方案、可实现自主充电器控制和电池平衡。
我想使用此 IC、因为它将所有三个方面集成到一个我需要的 IC 中、从而大大简化了开发。 因此、我非常感谢您对该 IC 的评论和经验。
此致
Marko