This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电量监测计和保护解决方案

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810891/bq28z610-gas-gauge-and-protection-solution

器件型号:BQ28Z610

尊敬的同事:

我正在评估 BQ28Z610 集成电路、以便与两节锂聚合物或锂离子电池结合使用。 正如数据表中所述、我的目标是拥有电量监测计、保护装置以及电池充电器。

目前、我对它的充电能力不是100%肯定、因为我没有看到任何人将它用作充电器、而只是用作电量监测计和保护 IC、 在标题中、该 IC 是一种电量监测计和保护解决方案、无需注意充电功能、这并不是一件小事。  

在描述的另一方面、有一段内容如下:  

德州仪器 bq28z610器件是一款高度集成的高精度1节至2节电池电量监测计和保护解决方案、可实现自主充电器控制和电池平衡。

我想使用此 IC、因为它将所有三个方面集成到一个我需要的 IC 中、从而大大简化了开发。 因此、我非常感谢您对该 IC 的评论和经验。

此致

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    你是对的。 bq28z610仅是一款具有集成保护器的监测计。 您将需要一个单独的充电器来提供 CHG 电流。 我相信这项声明的目的是说监测计具有保护功能、可防止过压、CHG 过流、DSG 过流等。 这与存在充电电压和充电电流 I 寄存器的事实相结合、有助于智能充电器提供适当的电压和电流

    如果您需要更多帮助、请随时在此处发布问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、  

    非常感谢您的快速响应。 在这种情况下、我需要为此添加一个单独的充电器。 似乎我非常渴望将所有内容集成到一个 IC 中:)

    再次感谢、祝您愉快!

    Marko