This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请告诉我 DiSEqC 协议吗?
问题1.
如果使用 DiSEqC 2.x 进行发送和接收,TPS65235-1能否将 I2C 数据转换为22kHz 音调信号并将22kHz 音调信号转换为 I2C 数据?
问题2.
TPS65235-1能否通过 DIN 引脚(15引脚)接收22kHz 音调信号?
问题3.
如果接收到 DiSEqC1.x 信号并执行 LNB 设置、请详细说明 TPS65235-1的建议设置过程。
问题4.
我参考以下应用手册、因此请告诉我是否有一份文档提到 DiSEqC 的基本内容。
用于卫星- STB/TV 的 DiSEqC 协议和低噪声块电压稳压器 TPS65235
http://www.ti.com/lit/an/slva863/slva863.pdf
此致、
加藤
您好 Kato、
问题1.
否、22kHz 音调信号由 EXTM 引脚控制、与寄存器或 I2C 命令无关。
问题2.
是的、它可以检测 DIN 引脚上是否存在音调信号、并反映 DOUT 引脚上的状态。 DOUT 引脚的输出为逻辑高电平或低电平。
问题3.
TPS65235-1是一款具有音调生成功能的电源。 有关 DiSEqC1.x 设计、请参阅下面的用户指南。
http://www.ti.com/lit/ug/slvuaz1/slvuaz1.pdf
问题4.
我们没有关于 DiSEqC 的任何其他文档。
此致、
Hao
您好、Hao San、
感谢你的答复。
如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。
此致、
加藤